This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 存档版本 SmartRF 编程器应用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2541, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1285862/archived-versions-smartrf-programmer-application

主题中讨论的其他器件:CC2541闪存编程器CC2540

我正在寻找较早版本的 SmartRF 编程器。  最好是版本1.0、1.1和1.2。  是否有已存档的列表?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    能否就您的请求提供更多背景信息?

    一般而言、当前可用的 闪存编程器 和 UNIFLASH 版本 应与所有可用的连接器件兼容。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对 PAN1721 BLE 模块进行编程。  我们最近更新了 PC、并丢失了我们正在使用的原始 SmartRF 版本。  不管怎样、当我们尝试使用 SmartRF V2时、它会将 PCB 上的 MCU 复位。 总体而言、它不如原始版本那么强大。  有时它会对我们的 BLE 模块进行编程、有时会失败。 问题太多。  我们在几台机器上试用了 V2、结果相同。  它具有很高的间歇性、会产生前面提到的副作用。  如果您可以指出我可以下载早期版本 V1的位置、我相信这将解决我们的问题。  此外、5年来、我们一直致力于对此产品进行编程和销售、没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这里有点困惑。

    1. 您能否确认您正在寻找用于刷写 PAN1721 BLE 模块的工具?
    2. 您是否可以确认您的 PAN1721 BLE 模块的版本基于 CC2541器件?

    如果您对这两个问题的回答都是肯定的、那么您似乎需要在以下网址获得闪存编程器 V1: https://www.ti.com/tool/FLASH-PROGRAMR

    在所有情况下、请注意:

    - SmartRF Studio 是一种用于测试设备无线电性能的工具。

    - Flash Programmer V2不支持 CC254x

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对您提出的两个问题都是。   

    此外、您建议的闪存编程器版本不支持 CC2541。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    感谢您报告此情况。 实际上、对于闪存编程器、"支持的产品"列表上似乎存在错误。 我已安装该工具、我确认它支持 CC2540/CC2541。

    此致、