This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:Uniflash 无法同时识别多个 XDS110ET

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1286224/cc2340r5-uniflash-cannot-recognize-multiple-xds110et-at-the-same-time

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

团队好,

1.当同时连接两个 XDS110FET 时、Uniflash 偶尔可能只识别一个或两个。

2.当识别两个 XDS110ET 时,在 New Configuration 中的"Debug Probe"选项中仅显示一个已安装的 XDS110:

如果选择 Select by Serial Number (按序列号选择)、则可以正常使用 LS42052F 进行编程、但使用 LS4204N5时将显示以下错误。

此致、

银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Galaxy、

    感谢您与我们联系。

    我已经复制了您的问题,*我认为*它是由 xdsdfu 工具只检测一个设备引起的。

    xdsdfu 工具可以在 C:\ti\ccs1240\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110中找到。 在终端中、执行".\xdsdfu.exe -e"、然后告诉我列出了多少个设备。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    仅检测到一个器件、执行结果如下所示:

    此致、

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Galaxy、

    感谢您的检查。

    我已经报告了这个问题。 将在未来的版本中解决此问题。

    此致、