This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:器件卡在两个中断上

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1285328/cc2640r2f-device-stuck-on-two-interrupt

器件型号:CC2640R2F

您好  

我正在使用 CC2640r2f launchpad 与 simple_peripheral 示例(SDK_5_30_00_03),我的设备在收到蓝牙连接请求和同时按钮中断时卡住。 我的代码有一个线程,我是否必须在另一个线程中控制按钮中断???  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    共享代码以供审阅。

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与按钮中断无关 。 连接和断开后20次器件出现异常  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果操作正确、 添加按钮中断应该没有问题。 共享代码以供审阅。  

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vahid:

    感谢您的联系。

    请再次检查您是如何传递 simpleProfileChar4地址的、因为修改后该地址不是单个字符。

    { ATT_BT_UUID_SIZE, simpleProfilechar4UUID },
    		GATT_PERMIT_READ,
            0,
            simpleProfileChar4
    },

    希望它有所帮助。

    大卫。