This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:将芯片组切换至低功耗模式

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1286097/cc2652r7-switch-the-chipset-to-low-power-mode

器件型号:CC2652R7

您好!

我们在我的项目中使用 CC2652R7芯片组、它将用作外设。  

SDK 使用: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24

使用的代码: simple_peripheral_lp_CC2652r7_tirtos7_ticlang

CCS 版本: 12.1.0.00007  

1) 1)我们的要求是->我们需要 通过软件 应用将芯片切换到低功耗模式。 有什么办法可以做吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    功率驱动器可确保器件始终处于可能的最低功耗模式。 如果您关闭所有连接并禁用所有广播集、这应该会使您的器件进入待机模式。

    如果您需要更低的功耗模式(SHUTDOWN 模式)、我建议您在此处再次关闭所有连接并禁用所有广播集。 完成后、您可以使用所谓的电源驱动器函数 Power_SHUTDOWN 将器件设置为关断状态。 请参阅数据表中的 如果您需要有关其用法的更多详细信息、请\examples\rtos\LP_CC2652R7\drivers\gpioshutdown。

    我希望这将有所帮助、

    此致、