This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:器件已编程、但只要您关闭再打开电源、就会停止工作

Guru**** 2928470 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1284736/cc2652p7-device-is-programmed-but-as-soon-as-you-power-it-off-and-back-on-then-it-stops-working

器件型号:CC2652P7
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好!
我们正在定制 PCB 上使用 LP-CC1352p4 Launchpad 和 CC2652P7器件。
我们在为它们打开和关闭电源时遇到问题。
似乎只要我们切断这些电路板的电源、
再重新将其打开、那么电路板就会停止工作。
以下是我们采用的两种方法、它可以正常工作、然后停止工作:

1.我们运行一个上传代码的调试会话。
   在调试会话期间、一切正常。
   然后我们停止调试会话、代码继续运行、不会出现任何问题。
   但是、一旦我们关闭电源再重新打开、那么电路板就会停止工作。
   无 UART 消息、任何闪烁的 LED 都不起作用。

2.我们在 Uniflash 中将二进制文件刷写到板上,这样效果会很好。
   但是、一旦我们关闭电源再重新打开、那么电路板就会再次停止工作。
   无 UART 消息、任何闪烁的 LED 都不起作用。

以消除任何与硬件相关的问题。
我们已将 CLI_FTD 示例刷写到电路板中、当遇到
我们先关闭电源、然后再次打开。

对于解决此问题、您有什么有用的建议吗?

此致、
罗根·B·贝克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Logan HB Becker:

    希望你好。 您能否提供一些更多详细信息、例如您使用的 SDK (对于 cc13和 cc26)、您最初基于何种示例编写代码以及 CCS 版本。 只需确认、在使用 SDK 中的基线示例工程刷写电路板时、器件会按预期工作、但使用您的定制应用程序代码、器件会在调试中工作、但在调试之外会停止工作。

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex。 感谢您的答复。

    大家都很感谢。
    希望你也很好。

    我正在使用 CCS- 12.4和 SDK - 7.10.01.24。
    该代码基于 CLI_MTD 示例、
    将代码移植到的基址。

    是的、就是这样。

    此致、
    罗根·B·贝克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Logan HB Becker:

    感谢您提供的信息。 只是为了再次确认一下、CC1352P4是否用作 CLT_FTD?

    CLI_FTD 在复位时工作、但 CLI_MTD 不工作。 CLI_MTD 可以进入待机状态、但由于启用了 UART、 它只是进入空闲状态。 CLI_FTD 必须保持活动状态才能随时接收和路由数据包。 在您使用 JTAG 进行的测试中、JTAG 调试器连接使 CLI_MTD 保持活动状态、但如果没有它、器件会在启动或空闲期间锁定或置位。

    要进一步解决您的问题、请执行以下操作:  

    • 您对定制电路板的 CLI_MTD 项目应用了哪些具体更改?
    • 您可以在不应课税的情况下在您的定制板上运行 gpiostandby TI 驱动程序项目吗?
    • 相同的项目是否会在 CC1354P7-4 LP 上冻结? 如果定制设计的引脚发生了变化、您可以尝试在 LP 上对 GPIO 和 UART 连接进行空中布线。
    • 您是否已将定制设计提交至 www.ti.com/.../SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS 以供 TI 的硬件团队进一步审查?

    谢谢。
    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alex。
    我们以 Doorlock 示例作为基础移植代码、现在它运行良好。

    非常感谢。

    此致、
    罗根·B·贝克尔