This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651P3:请提供10dBm 和一根天线的 CC2651P3参考设计

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651P3, LP-CC2651P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1284173/cc2651p3-please-provide-the-reference-design-of-cc2651p3-for-10-dbm-and-one-antenna

器件型号:CC2651P3

大家好、

我的客户正在 BLE 跟踪器上评估 CC2651P3。 最大 TX 功率为10dBm。 它们需要一个天线输出。 请提供合适的参考设计。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。  

    感谢您的帮助。

    我有 一些问题、如下所示、  

    1.不使用2.4G 5dBm 路径、可以在原理图中把它删除吗? 还是需要5dBm 的接收路径?

    2.根据 LP-CC2651P3 EVM 原理图、Tx 功率何时会在5dBm 与10dBm 之间切换?   

    谢弥敦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    有关10dBm 参考设计的信息、请访问: https://www.ti.com/tool/LP-CC2651P3

    请参阅该表以了解10dBm 功率对应的

    尊敬的 Nathan:

    1.您需要5dBm 的接收路径、因为其他2条路径仅为 TX。

    2.这种情况会在软件后台自动发生,这意味着一旦输出功率设置为5 dBm 或更低,它会自动设置功率放大器来实现它,而10/20 dBm 也是如此。 剩下要做的就是将射频开关配置为右侧路径、如下面的真值表所示:

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bun & Jerry,

    您是否建议在+5dBm 路径和+10/20dBm 路径中与 CC2651P3搭配使用平衡-非平衡变压器?

    是否有任何数据可以参考?

    谢谢!

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    您是否需要可用于此器件的集成平衡-非平衡变压器?

    如果是、这是我们建议 https://www.murata.com/en-us/products/productdetail?partno=LFB182G45BG2D280使用的平衡-非平衡变压器

    它可以处理500mW 或27dBm。  

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道我是否可以在+5dBm 和+10/20dBm 路径中使用平衡-非平衡变压器来替换下图所示的方框。

    如果是,您能否提供相关文件供参考?

    我还有另一个问题、Murata 表示 LFB182G45BG2D280 已停产、您可以为 CC2651P3推荐另一个平衡-非平衡变压器吗?

    谢谢!

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我得到了错误的信息、Balun: LDB182G4520C-110是 EOL、不是 LFB182G45BG2D280

    感谢您的建议。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    集成的平衡-非平衡变压器当然可以用于替换您展示的组件。

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供具有与 CC2651P3平衡-非平衡变压器的参考设计?

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    请在此处参阅 CC26x2P 应用手册的第5页: https://www.ti.com/lit/an/swra729/swra729.pdf

    虽然它是不同的器件、但平衡-非平衡变压器的使用方式相同。

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、包子

    感谢您的建议~

    如果我在+5dBm 和+10/20dBm 路径中使用平衡-非平衡变压器,则 CC2651P3的引脚7 (RX_TX)需要连接到哪里?

    需要连接它吗?

    Br

    内森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、包子

    如果我在+5dBm 和+10/20dBm 路径中使用平衡-非平衡变压器、 如何确认交换机在需要接收信号时是否会切换到相应的端口?

    P.S.我在之前的回复中看到了您的真值表、但我认为当 TX 模式时会发生这种情况。

    Br、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    RX_TX 是射频 LNA 的可选偏置引脚。 它不需要被连接。

    2.取决于设备是接收还是发送,软件将决定交换机的配置。

    此致、

    Bun