This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:我需要 cc2640r2f eddystone 扫描仪

Guru**** 2867690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1285070/cc2640r2f-i-want-cc2640r2f-eddystone-scanner

器件型号:CC2640R2F

我目前将 cc2640r2f 与 simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03一起使用、并运行 micro_Eddystone 示例。 但是、我找不到任何用于扫描 Eddystone 广告的示例或参考材料。 您有任何建议或参考网站吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试使用简单的观测器示例程序。 还有一些智能手机应用程序可与 eddystone 信标配合使用。

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Kel 提到的(谢谢 Kel! :)),您应该能够使用任何扫描示例扫描 Eddysone 广告(如 simple_observer 项目)。 如果您只是想查看测试广播、那么使用能够扫描和跟踪信标的智能手机应用程序可能会有所帮助。

    此致、

    1月