请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2642R-Q1 团队、您好!
CC2642 SDK 版本:6.40
每秒使用移动连接、写入和通知数据一次、在一段时间后、 ATT 写入事务无响应
这样做的原因可能是什么? 您是否需要捕获任何日志。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好!
CC2642 SDK 版本:6.40
每秒使用移动连接、写入和通知数据一次、在一段时间后、 ATT 写入事务无响应
这样做的原因可能是什么? 您是否需要捕获任何日志。

您好、Jahn Jahn、
您是否可以测试最新的 SDK (SDK v7.10)?
发生这种情况时、器件是最终会由于 ATT 超时而断开、还是保持连接?
TI 器件是否担任外设角色?
由谁发起 GATT 写入请求、电话或 TI 器件?
请附上完整的 Ellisys 日志。
是在仅进行一些更改的情况下在开箱即用软件上复制该内容、还是在您的完整应用软件上复制该内容? 如果有一个简短的代码示例可以共享并在可能的情况下重现此示例、那就很好了。