This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651P3:ZigBee 堆栈咨询

Guru**** 2938850 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1284130/cc2651p3-zigbee-stack-consult

器件型号:CC2651P3
主题中讨论的其他器件:CC2530Z-stack

您好!TI ZigBee 专家,

    有关 ZigBee 协议堆栈兼容性的咨询:
CC2530最高支持 zigbee2.6
CC2651支持 zigbee3.0
我想确认 CC2651 Zigbee 3.0可以与 zigbee2.6向后兼容?
如果没有、CC2651是否可以与 CC2530使用相同的协议栈?
是否可以与 CC2530进行交互?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    最新的 CC2530 Z-Stack 3.0.2 解决方案 支持 Z-Stack 内核版本2.7.2上的 Zigbee 3.0规范、并 经过 CSA 认证。  此解决方案还向后兼容   基于 Z-Stack 内核版本2.x 的已弃用 Zigbee 规范操作的 Z-Stack 归档家庭/照明版本、因此互操作性是一种确定性。

    此致、
    瑞安