This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:cc2652R7

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652R7, CC2652R7, UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1283442/cc2652r7-cc2652r7

器件型号:CC2652R7
Thread 中讨论的其他器件:SEGGER、、 UNIFLASHSysConfig

团队(TI)您好、

   尝试将 cc2652R7用于物联网解决方案、但无法使用。 购买的 LP-CC2652R7与 XDS110调试器配合使用、还 尝试了 Segger J-Link 并尝试了 JTAG  

最初示例程序"Project Zero"在 Mobile 中运行并显示、然后我尝试在 Linux 中通过 UniFlash 发送其他一些代码、但没有成功。

我通过 JFlash 连接并擦除芯片、然后尝试再次上传"Project Zero"程序。 在调试中、它仅流畅运行至主函数。 然后、当我播放/恢复时、它显示有一些错误、

也不会显示在 Mobile 中。 我也曾尝试上传 Mblink 代码、但也成功编程但无输出。 请引导您开始。 任何 cc2652基本示例或参考都可以提供很大帮助。 太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sarbjeet Singh,

    我希望你们做得好。 如果您已通过 UniFlash 擦除器件、您很可能也会擦除板上的 BIM、这意味着我们需要 在加载之前将其与"Project Zero"一起添加。 请参阅 BLE5-Stack 用户指南/快速入门指南、了解更多详细信息(链接如下):

    TI BLE5-Stack 快速入门—SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK BLE5-Stack 用户指南2.02.08.01文档

    BLE5-Stack 用户指南

    简而言之、使用项目0刷写芯片的过程如下:

    1. 刷写  BIM  hex 文件。

      • hex 文件位于 examples→nortos→CC13xx 或 CC26xx LaunchPad→ bim →hexfiles→bim_offchip→Debug_unsecure 中

      • 使用 Smart RF Flash Programmer 2或 Uniflash  对 hex 文件进行编程。

    2. 构建应用项目。

      • 将应用程序项目设置为活动项目。

      • 选择  Project -> Build All  来构建应用程序项目。

      • 作为预编译过程的一部分、SysConfig 将根据 .syscfg 工作区中的运行和生成代码。 更多有关 SysConfig 的信息、请参阅用户指南的 SysConfig 一章。

    3. 加载应用程序项目

      • 选择  运行  ->  调试  下载应用程序

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 将尝试的方式,以你的指导...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 "Project Zero"正在运行全部 O。 k 现在.. 接下来、我要 做的是、使用"cuboot_blinky_LP_CC2652..." 示例(我必须记住的事情)... Thanku 再次...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 MCU 闪烁、我建议查看我们的文档、特别是:

    MCUBoot OAD 映像标头

    针对片上 OAD 的 MCUBoot (堆栈库)

    以及项目中的"自述文件"、其中介绍了如何实现 MCUBoot。  

    我还建议 使用 UniFlash 将 MCUBoot 刷写到电路板上。  

    还可以查看一些 E2E 主题:

    MCUboot 和 BASIC_BLE_OAD_ONCHIP  

    如何在图像运行时识别选择了哪个图像插槽?

    谢谢。
    A·F