This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:分析来自 Energytrace 的能耗估算

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1283564/cc2652r7-analysis-of-energy-consumption-estimates-from-energy-trace

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

您好!

外围器件的能耗产生了一些意想不到的结果。 我在不可连接的传统广播模式下以1秒、5秒、10秒的广播间隔获取了器件在不可连接的传统广播模式下运行时的能耗、并使用能量跟踪记录了30秒的能耗。 如图所示、器件在这3种模式下的能耗非常接近、但期望能耗会以10秒的间隔降低、而无线电活动减少则以1秒的间隔降低。

这是预期行为吗?原因是什么?

或者、能量迹线是否可能产生错误的结果?

我已附加能量迹线结果的 csv 文件、间隔为1秒、5秒

谢谢。  

加尔维特

e2e.ti.com/.../1sec_5F00_adv_5F00_interval.csve2e.ti.com/.../5sec_5F00_adv_5F00_interval.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garvit、您好、

    感谢您与我们联系。

    这些功率测量值对我来说也不正确。

    请参阅此处的 EnergyTrace 文档: https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk/7.10.00.98/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/energy-trace/energy-trace.html。您还可以参考以下应用手册: https://www.ti.com/lit/swra478 

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了补充我之前的答案、请参阅以下有关低功耗测量的主题: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1271988/cc2674r10-low-power-benchmarking/4831578

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    我尝试使用了您在回复中提到的 EnergyTrace -" 我建议刷写器件、然后将其拔下、再重新插接、最后运行 EnergyTrace 测量。" 但在检测到 EnergyTrace POD 窗口自动关闭后、我无法看到任何窗口。 此外、控制台窗口中未显示任何错误。 我在这里所做的就是按下 CCS 编辑视图中的 Energytrace 选项。 在 CCS 编辑窗口中启动 Energytrace 是否还需要执行其他一些步骤?

       

    我仍然能够在调试模式下看到 Energytrace 窗口。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试显示调试视图(但不要在调试模式下运行器件、否则功耗将完全关闭)

    如果仍然未显示 EnergyTrace、请尝试打开新的工作区。 如果问题仍然存在、请尝试安装新版本的 CCS (或卸载-重新安装它)。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    这工作一次,但在那之后,同样的事情发生了,正如我在前面的评论中提到的。 我尝试 卸载并重新安装、但没有打开窗口。 我还能做些什么来解决这个问题吗?  

    我现在正在使用 CCS v12.5。

    谢谢。

    加尔维特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garvit、您好、

    "这只工作一次"=>您能解释它是什么工作吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使我不确定这是怎么发生的、我也在没有将器件置于调试模式的情况下打开 CCS 调试窗口、并按下 Energytrace 按钮之后仍然可以工作。 保存数据后、我关闭了 Energytrace 窗口返回到修改下一次记录的广播间隔值、刷写器件、打开 CCS 调试并按下了 Energytrace、但这次失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garvit、您好、

    我很遗憾听到这个消息。

    是否尝试过使用其他 LaunchPad? 您是否碰巧有一个功率分析仪、以便您可以运行测试?

    此致、