This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5能否与 CC2592配合使用?

Guru**** 2897800 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1283027/cc2340r5-could-cc2340r5-work-with-cc2592

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: CC2592

大家好、

客户希望使用高 Tx 功率。 CC2340R5是否可以使用 CC2592进行设计? 是否有任何硬件设计指南(哪款 GPIO 适用于 CC2592)? 代码(SDK)是否可用于支持 CC2592? 如果是、请指示如何执行此操作。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们看到了回复、但这些信息来自客户。 请再次确认并建议 MCU & BLE 解决方案。 谢谢你。

    e2e.ti.com/.../cc2340r5-cc2340-cc2592

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenshuo、

    感谢您的分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jerry、Liu、  

    由 Liu 提供并由 Bun 解决的 E2E 主题是正确的。  CC2340具有单端输出 、该输出不支持 CC2592差分输入。  因此、客户 设计了自己的平衡-非平衡变压器、以连接和匹配这两个器件。 TI 尚未验证/测试此类设计、因此无法提供进一步的产品。  CC2651P3 可视为替代产品。

    此致、
    瑞安