This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:ti154stack 示例项目无法与 LAUNCHXL-CC26x2R1配合使用。

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2652RB, LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1281532/launchxl-cc26x2r1-ti154stack-example-project-cannot-work-with-launchxl-cc26x2r1

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC2652RB

您好、专家:

我尝试测试 ti 15.4 stack 示例代码。

CCS 12.5

C:\ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\ti154stack\collector

我构建并加载到 cc26x2r1 EVM。

当我点击"表单 NWK"时、控制台始终停止在下方并且没有响应。 同一个 EVM 适用于 basic_ble 项目。

有什么建议吗?

顺便说一下、我使用集电极+传感器测试 LP-CC1352P7-1。 没有问题。

Br、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我的  CC26X2R1_LAUNCHXL 的行为不是这样的、因为收集器能够形成网络并允许器件加入。  您是否正在使用新安装的 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24、或者是否有可能对15.4-Stack 文件进行了更改?  此外、请确保在编程或 通过在复位时按住 BTN-2以使收集器固件恢复出厂设置之前擦除所有闪存(使用 Uniflash)。  有可能是 NV 闪存存储器在编程期间未被擦除、如果 无效数据已出现在这些页中、则会引起问题。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我使用下面的工程

    -导入至 CCS Cloud

    -构建并下载输出文件到我的电脑。

    -使用输出文件升级固件

    -它仍在"启动"时停止

    dev.ti.com/.../node

    您能共享您的 OUT 文件吗? 我可以在这里尝试。

    顺便说一下、我还尝试了 CC2652RB EVM 和其他2个 LaunchXL CC26x2R1。 它们都相同。

    Br、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚也测试了 CCS Cloud、仍然没有在"启动"LAUNCHXL-CC26X2R1收集器示例时遇到任何问题。 根据请求、 从 CCS 桌面版本添加了 collector_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang.out  

    e2e.ti.com/.../collector_5F00_CC26X2R1_5F00_LAUNCHXL_5F00_tirtos7_5F00_ticlang.out

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我使用您的代码。 它仍然在"状态:正在启动"停止。

    我使用调试模式。 它会在下方停止。

    MAIN_ASSERTHandler (MAIN_ASSERT_MAC);

    我对器件进行整体擦除后、器件会正常工作。

    但它不会连接传感器。

    我还有批量擦除传感器板。

    我可以连接传感器板。

    我能知道我错过了什么吗? 批量擦除的作用是什么?

    Br、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认 CCS 编程只会覆盖必要的闪存扇区、因此 NV 存储器等非相关区域在闪存过程中被保留、如果这些地址中仍然存在旧/过时信息、则会导致问题。  这就是为什么我的初始回复建议您在重新编程之前擦除器件上的所有存储器的原因:

    此外,请确保在编程或在 重置时按住 BTN-2以将收集器固件恢复出厂设置之前擦除所有闪存(使用 Uniflash)。  NV 闪存存储器可能在 CCS 编程期间未被擦除、如果 这些页中已存在无效数据则可能引起问题。

    此致、
    瑞安