This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:I'd 喜欢将最大 PDU 设置为1024,并通过 cc2640r2f 上的 UUID 通知发送1024个字节

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1282352/cc2640r2f-i-d-like-to-set-the-maximum-pdu-to-1024-and-transmit-1024-bytes-through-uuid-notifications-on-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F

大家好、我将通过 cc2640r2f 发送通知数据、需要一个数据包传输1024字节。 但是、根据我在论坛上找到的内容、PDU 最大值为255、因此支持的最大长度为255字节。 我将使用简单的外设示例。 是否可以通过通知将1024个数据发送到 UUID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taeyun,

    感谢您的联系。

    广播:根据蓝牙核心规范、最大广播负载为255字节(如果启用了扩展广播)、因此无法直接以一个数据包的形式发送1024字节。 不过、这可以通过不同的广播集(每个广播集都具有整个1024负载的一个部分)和接收器(中央)侧的额外逻辑来检查是否正确接收所有数据片段。 我建议大家也看看定期广告。

    连接:您可以在建立的连接期间传输1024个字节。

    还请查看我们的培训材料: 扫描和广告 以及 连接。

    希望它有所帮助、

    大卫。