This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:在 CC2340R5中使用直流/直流稳压器为外部传感器供电

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1282019/cc2340r5-using-dcdc-in-cc2340r5-to-power-external-sensor

器件型号:CC2340R5

您好!

我是否可以将 CC2340R5蓝牙控制器中的直流/直流转换器用作外部加速计的电源。  如果是、直流/直流的输出电压范围是多少以及如何将其设置为1.8V 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不建议使用 CC2340R5 DCDC 为任何其他器件供电、因为这会导致射频频谱中明显的额外噪声。