This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:如何读取复位的寄存器?

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1281682/cc2640r2f-how-read-register-of-reset

器件型号:CC2640R2F

您好  

我要读取 "AON_SYSCTL:RESETCTL 的寄存器"。 RESET_SRC"以查看重置我的设备的原因。 我尝试了这个,但没有得到合理的结果.

 RESET=HWREG (AON_SYSCTL_RESETCTL_RESETY_SRC_PIN_RESET);

 或

 RESET=HWREG ((AON_SYSCTL_O_RESETCTL);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以通过此代码读取此寄存器并得到十进制15096 (3AF8),这意味着复位的原因是 VDD_LOSS 哪种类型的问题导致了这一点?  

    RESET=HWREG (AON_SYSCTL_BASE + AON_SYSCTL_O_RESETCTL);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vahid:

    请参阅  Driverlib 文档中的 SysCtrlResetSourceGet

    此致、
    瑞安