This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:启用中央侧的定期广播扫描

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1281048/cc2652r7-enabling-periodic-advertisement-scanning-on-central-side

器件型号:CC2652R7

您好!

我希望在器件上启用定期广播扫描、在按照文档中提到的步骤启用扫描和定期广播报告期间、我收到一个错误、因为这两个任务都是在 simplecentral_processGapMsg 函数的 GAP_SCAN_CREATE_SYNC_EVENT 和变量 pPktp 被重新定义的情况下定义的 并检查代码、这会产生错误。 如何解决此错误?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garvit、您好、

    感谢您与我们联系。

    您在列表95的标题中发现了一个拼写错误。 如上市前的文字所建议,如果尚未这样做,则必须在收到事件后开启定期广告报告的接收GAP_SCAN_PERIODIC_ADV_SYNC_EST_EVENT

    我将确保在以后的版本中更正该拼写错误。

    此致、