This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:关于 CC2340R5应用的问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1280960/cc2340r5-question-about-the-application-of-cc2340r5

器件型号:CC2340R5

尊敬的 TI 团队:

我们对 CC2340R5的应用有一些要求、详情如下所示:

1) 1) 是否有必要增加外部看门狗以延长工作寿命?  我们注意到 CC2340R5 具有集成的看门狗计时器、但仍有一些关于5年工作寿命的担忧。

2) 使用0dBm 传输功率时 ibeacon 可以实现多远的传输距离?  是否有任何可以共享的测量数据?

3) 3)  当器件处于低功能睡眠模式时、是否可以将 CC2340R5配置为"待机模式"? 如果 ibeacon 每秒广播一次消息、是否可以进入此模式?

4) 4)如何 写入 MAC 地址、是否有需要使用的特殊工具或方法?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    1)我不确定我是否理解你对看门狗工作5年的担忧。 请告诉我您的想法。

    2) 2) CC2340R5的最大 TxPower 为+8dBm。
    请注意、可实现的范围取决于许多因素、例如接收器的灵敏度、环境中的噪声量、所用天线的增益等。
    我建议使用以下链接、以便您可以估算应用的范围: https://www.bluetooth.com/learn-about-bluetooth/key-attributes/range/

    3)是的,肯定的! 这实际上是 CC2340R5的默认功能。 功率驱动器将始终确保器件以尽可能低的功耗模式运行。  

    4) CC2340R5在其 ROM 中加载了一个 MAC 地址。 这样、您就不必购买地址范围并保存几个生产步骤。
    如果您想使用自己的蓝牙公共地址、该地址可以存储在闪存中的任何位置。

    最后、为了节省您的时间、我强烈建议您使用 CC2340R5修订版 B ( 如果您有疑问、请参阅本文档的§2)并借助以下页面上提供的最新 SDK 来启动您的项目: https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK

    我希望这将有所帮助、

    此致、