This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:您需要从 cc2640r2f LaunchPad 外设示例中的应用程序断开连接

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1280625/cc2640r2f-you-need-to-disconnect-from-the-app-in-the-cc2640r2f-launchpad-peripheral-example

器件型号:CC2640R2F

我曾尝试使用以下命令从外设示例中的应用程序断开连接://HCI_EXT_DisconnectImmedCmd ();//HCI_EXT_DisconnectImmedCmd (pPkted);//GAP_TerminateLinkReq (pPkted、HCI_disconnect_reme_user_term);

但是、即使在执行这些命令之后、连接也不会终止。 外设示例中是否有命令或方法断开与应用的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    请您指定您正在使用的 SDK 版本、示例和堆栈版本(即 BLEStack 或 BLE 5 堆栈)?  

    一般而言、终止连接的正确方法是调用 GAP_TerminateLinkReq (因为 HCI_EXT_DisconnectImmedCmd 不会缓慢地终止连接)。

    根据您提供的小代码片段、您似乎没有 使用正确的参数调用函数 GAP_TerminateLinkReq。 我鼓励您首先仔细检查这些内容。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您的 SDK 版本是"simplelink_cc2640r2_sdk_3_10_00_15"、您使用此GAP_TerminateLinkReq函数终止低功耗蓝牙(BLE)连接。 但是、连接似乎没有按预期终止。

    在代码中、您gapEstLinkReqEvent_t *pPktGAP_LINK_ESTABLISHED_EVENT案例中将用作局部变量、然后将其分配给、pPkt而无需再次将其声明为全局变量。 GAP_LINK_ESTABLISHED_EVENT案例的新代码分配pPkt给传入pMsg

    要解决此问题、应确保将pPkt变量声明为全局变量并正确设置、并且应在事件处理程序中始终对其进行更新。

    您曾提到eventClockGAP_TerminateLinkReq(pPkt)在读取 UART 命令时使用 TO 调用。 但是、连接似乎仍未按预期终止。

    如需更多帮助、我建议您提供有关完整代码以及终止 BLE 连接的特定条件的更多信息。 调试和使用日志输出来跟踪执行流程也有助于确定问题的根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3.10 SDK 已经发布了很长时间、最新版本是在3.10 SDK 发布几年后发布的。 我强烈建议迁移到最新的 SDK、因为最新的 SDK 中存在3.10 SDK 不包含的错误修复、改进和一般改进。

    此致。

    1月