This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:我希望 cc2640r2f eddystone 示例更改 dBm 设置

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1280627/cc2640r2f-i-want-cc2640r2f-eddystone-example-change-the-dbm-setting

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

我需要根据 cc2640r2f BLE 堆栈的 Eddystone 示例中的 UART 输入、以 dBm 为单位更改 TX 功率。 我已成功更改了广播间隔、但当我尝试通过 HCI 命令更改 dBm 时、会收到一条"未定义的命令"错误消息。 在 Eddystone 示例中是否可以更改 dBm、或者是否有替代方法可以更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 为了通过 UART 发送 HCI 命令(利用 NPI 协议)、您将需要在应用中使用生产测试模式。 此模式允许您通过 UART (或 SPI)将 HCI 命令传递到器件、然后将其传递到 BLE-Stack 的控制器上执行。 用户指南的使用生产测试模式(PTM)部分提供了启用此运行模式所需的一切内容。

    此致、

    1月