This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:在充当 CENTAL 的同时将 CC2653R7连接到 BLE 网状网络

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1280516/cc2652r7-connecting-cc2653r7-into-a-ble-mesh-network-while-acting-as-an-cenrtal

器件型号:CC2652R7

您好!  

[编辑是为了避免在公共论坛上公开个人信息]

在面向使用 nRF52840的传感器网状网络设置 CC2656R7芯片的器件时、我们需要帮助。  

我们使用 CC2652R7的主要单元充当移动设备的外设。

然后、我们需要将我们的主机用作与 BLE 网状网络中的传感器进行连接的中央设备。

传感器将位于主机的外围设置中。  

我的问题是,有否可能透过顾问公司聘请知识和综合协助?  

我们已经开始发展,迫切需要援助。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您与我们联系。

    一般而言、E2E 不是提出此类请求的最佳场所(聘用顾问)。

    我建议您通过当地的 TI FAE 申请支持。 此外、如果您认为相关、可以使用 E2E 申请特定主题的帮助。

    最后、但同样重要的是、我编辑了您的消息的一部分、以满足 E2E 论坛有关机密性的规则。 感谢您的理解。

    此致、