This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:如何将蓝牙和 Sub-GHz (同时或交换堆栈)与 CC1352P1配合使用?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1278666/launchxl-cc1352p-how-do-i-use-both-bluetooth-and-sub-ghz-simultaneously-or-swapping-stack-with-cc1352p1

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC2650

我公司拥有 CC1352P1 SoC、我们想要使用蓝牙 BLE + SubGHz。 目标是在需要配置器件时启用 BLE、并维护 SubGHz 网络以交换传感器数据。 是否可以使用 Contiki-NG 或其他操作系统? 我在其他论坛上没有找到该怎么做。

我们目前拥有支持 CC2650和 Contiki-NG 的2.4GHz 网络、但我们的目标是改用 CC1352P1、因为它可以在一个 SoC 中启用两个无线电。

感谢您的任何帮助、谢谢!