This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:是否有任何 CC 系列微控制器支持电容式触控引脚功能?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, CC2340R5, CC2674R10, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1279752/cc2340r5-do-any-of-the-cc-series-microcontrollers-support-capacitive-touch-pin-features

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: CC2674R10、CC2652R、 CC2652R7

我在数据表和用户指南中查看了多个 CC 系列器件、例如 CC2340R5、但没有看到任何电容式触控感应引脚的提及。   在 MSP430系列中、他们对它进行了详细描述 、但我更愿意继续关注 ARM 架构。  电容式感应引脚对于我的应用来说是强制性的。   请告诉我、您认为我应该考虑哪个 CPU。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:  

    感谢您与我们联系。  
    我建议查看 CC2652R、CC2652R7和 CC2674R10。 除了应用和无线电内核之外、这些器件还具有可配置为启用电容式触控感应的额外内核(称为传感器控制器)。  此处提供了一个展示电容式触控感应的示例。  
    首先、我建议下载 Sensor Controller Studio https://www.ti.com/tool/SENSOR-CONTROLLER-STUDIO。 

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们。  
    此致、