This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:广播服务数据

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1279216/cc2640r2f-advertisement-service-data

器件型号:CC2640R2F

大家好!

我需要 在项目中添加广告服务数据、以便在执行连接之前识别我所连接的产品型号。 我认为广播服务数据中的两个字节就足够了。

我的项目使用具有蓝牙4.x 堆栈的 CC2640R2F。

"那你就来帮我吧。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以  在 advertData[]中使用 GAP_ADTYPE_SERVICE_DATA_32bit 或 GAP_ADTYPE_SERVICE_DATA_128bit。


    是否有一些示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我强烈建议参考 扫描和广告 SimpleLink Academy 实验。 此模块提供有关如何设置扫描和广播的信息。 广播任务2 具体显示了如何在 ble4示例中更改广播数据。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我知道如何更改广播和响应数据。 我对 GAP_ADTYPE_SERVICE_DATA_*的怀疑

     SimpleLink Academy 实验的模块没有提到 GAP_ADTYPE_SERVICE_DATA_*,我找不到与之相关的样本。

    static uint8_t advertData[] =
    {
    
      // ... another stuffs
    
      0x05,
      GAP_ADTYPE_SERVICE_DATA_32BIT,
      LO_UINT16(SIMPLEPROFILE_SERV_UUID),
      HI_UINT16(SIMPLEPROFILE_SERV_UUID),
      0x2,
      0x3,
    };

    我试图添加上面的代码,但我无法在 Android 应用程序中捕获服务数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够使用此代码获取服务数据

    static uint8_t advertData[] =
    {
    
    // ... another stuffs
    
    0x05,
    GAP_ADTYPE_SERVICE_DATA,
    LO_UINT16(SIMPLEPROFILE_SERV_UUID),
    HI_UINT16(SIMPLEPROFILE_SERV_UUID),
    0x2,
    0x3,
    };