This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5:如何使用 studio8来修改晶体的匹配电容

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1278351/cc2340r5-cc2340r5-how-to-modify-the-matching-capacitance-of-the-crystal-using-studio8

器件型号:CC2340R5

大家好、

此屏幕会直接启动开始测试、频率偏差约为100K、您可以使用内部校准值对其进行调整。

我需要有一个大约10K 的单承运人.

最好的房间

银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Galaxy、

    启用 HFXT 电容器阵列调优选项:

    然后、可以修改晶体的电容器阵列值。

    Br、

    杰克