This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:上拉/下拉电流最大值/最小值以及电流与 VDDS 曲线。

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1278487/cc2640r2f-pull-up-down-current-max-min-and-current-vs-vdds-curve

器件型号:CC2640R2F

您好!  

了解这  与基于该工单的 VDDS 之间存在很大的差异。  https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/520180/pullup-and-pulldown-on-cc2650

数值是否会随芯片和温度的变化而变化? 有最大值/最小值吗?

拉电流与 VDDS 之间的关系? 客户使用3V 电压、是否有 Pull 数值? 数据表中未列出这一项。 只有1.8和3.8V。  

Br. 阿尔宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Albin、

    1.否、上拉/下拉电流未指定此器件的最小值或最大值、仅指定典型值。

    2.我预计零件间的差异可能会  很小,并且随温度的变化会很小。 如果客户需要更高的精度、我会建议使用外部拉电阻器。

    3。虽然我没有3.0V 的数据、如果客户想要估算、那么可以在1.8V 和3.8V 的值之间进行线性插值。

    Br、

    杰克