This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:关于 CC2652RB 的调试模式与正常工作模式之间的差异、以实现50us 的精确时序

Guru**** 2526340 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1278353/cc2652rb-regarding-the-difference-between-debug-mode-and-normal-mode-of-operation-for-the-cc2652rb-to-achieve-a-precise-timing-of-50us

器件型号:CC2652RB
主题中讨论的其他器件: SysConfig

团队好,

SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98

硬件:CC2652RB1F、外部32.768kHz 晶体振荡器、主板已生产、没有48M 晶体振荡器外部晶体振荡器接口(参考设计上的相应引脚为 x)

软件:基于\ti.com/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98\examples\rtos\LP_CC2652rb\ble5stack\simple_peripheral_oad_onchip

CCS12.3.0  

您上次提供用于利用传感器控制器的解决方案时、由于这可能涉及到修改软件的整体设计、更改非常大、开发周期也得到延长。 该设计现在作为第二个版本进行了改进。

有一些软件优化、但结果并不理想。

我发现、当连接电路板进行调试操作时、精确计时的波形很完美、误差很小

然而、当调试器在断开连接并且运行时、时序错误会非常大、并且时序非常不稳定。 在10us 和120us 之间波动

调试模式和正常运行模式之间的区别是什么?

我应该使用哪种配置来解决此问题?

此致,

银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Halky、  

    当器件处于调试模式时、调试器会阻止其进入低功耗模式。 您可以通过禁用节能功能来检查这是否起作用(可以使用 SysConfig > BLE >高级参数来完成)。  

    此致、