This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1275788/cc2340r5-cc2340r5

器件型号:CC2340R5

我们正在计划使用 PCB 天线阵列进行 AOA 验证。 我们已找到一份 TI 应用手册(蓝牙、AOA 天线设计)、并尝试遵循同样的天线设计。 我们的 PCB 为4层、因此请建议我们必须遵循哪种天线测量。

 

请参阅以下 URL 以供参考(第12,13,14页)

www.ti.com/.../tida029a.pdf

 此致

M·特里巴迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munesh:

    请问您是否正在考虑将 CC2340R5用作 AoA 定位器?

    据我所知、该器件不支持 AoA 接收器角色。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munesh:

    AoA 测量主要在软件中处理、其中 RX 天线使用信号的相位来计算到达角。 至于物理设置、TX 天线在消声室中从左向右(0到180度)移动。

    您能否详细说明需要帮助的内容?

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、包子

    我们正在使用 CC2340R5 soc 开发我们的设计(PCB)、对于 AoA 测量、我们必须在 PCB 中放置一个天线阵列、但在消声室中进行测试的情况除外。

    我已在上次回复中附上一个网址,所以请您检查一下,让我知道我们现在可以做些什么。

    此致

    M·特里巴迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、包子

    任何相同的更新。

    此致

    M·特里巴迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上述 URL 中、使用了 PCB 平衡-非平衡变压器适销性(第11页)、如果它们都是基于 PCB 的、那么为什么需要平衡-非平衡变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munesh:

    如果没有 CC2340的 AoA 软件功能、您就无法在测量方面执行太多操作。 如果您想要熟悉该流程、请考虑使用支持 AoA 的 CC26XX 器件。 我已在下面链接了软件指南:

    dev.ti.com/.../localization-index-cc13xx_cc26xx.html

    对于平衡-非平衡变压器、需要将开关的不平衡输出转换为偶极天线的平衡差分双输入。

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就我所关心的平衡-非平衡变压器而言、如果我们使用主板上的 PCB 天线(没有 SMA/uFL 连接器)、则不需要。  

    如果我错了,请澄清一下。

    此致

    M·特里巴迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要使用平衡-非平衡变压器将偶极天线的两个端子转换为开关的单个输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CC2340R5中、我们有1个 ANT 引脚、在 pie 和带通滤波器之后、它与 RF 开关连接。 两个偶极天线都与射频开关引脚连接。

    因此、基本而言、我们使用射频开关将2个偶极反馈(差分)转换为单端点。  

    请检查并确认是否正常或我们需要放置 Balun,如果是,那么哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有单引脚天线、则无需平衡-非平衡变压器。