This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:[CC2340R5]在运行时修改 TX 功率。

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1277443/cc2340r5-cc2340r5-modify-tx-power-at-run-time

器件型号:CC2340R5

尊敬的 TI 专家:

根据之前的讨论:CC2340R5:如何在 CC2340运行时修改 TX 功率。 -蓝牙论坛- BluetoothRegistered︎ 支持论坛- TI E2E 支持论坛

现在、我将使用  simplelink_lowpower_f3_sdk_7_20_00_29来验证运行时的 TX 功率变化。

但它在运行时仍然无法更改 TX 功率。

我的测试条件如下:
1.停止广播,
2.设置 TX 功率、HCI_EXT_SetTxPowerDbmCmd (0、1)或 HCI_EXT_SetTxPowerDbmCmd (7、1)
3.开始广播,
我设置7dBm 和0dBm ,但发现功率监控和 RSSI 没有明显的区别。

此外、我在 syscfg 中分别设置-4dBm 和7dBm 的编译时间、并使用电源监视器和手机来读取 RSSI。 仍然没有明显的区别。

下面是我的芯片版本。

你有什么建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    您使用的是器件的工程版本(修订版 A)、因此您遇到了这些问题。

    恐怕唯一可行的方法是使用 Rev B 器件。 在 TI.com 上订购的所有 LaunchPad 现均包含修订版 B 芯片。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement。

    感谢您的快速回复、我们将使用版本 B 验证来检验它。
    谢谢。