尊敬的 TI 专家:
根据之前的讨论:CC2340R5:如何在 CC2340运行时修改 TX 功率。 -蓝牙论坛- Bluetooth︎ 支持论坛- TI E2E 支持论坛
现在、我将使用 simplelink_lowpower_f3_sdk_7_20_00_29来验证运行时的 TX 功率变化。
但它在运行时仍然无法更改 TX 功率。
我的测试条件如下:
1.停止广播,
2.设置 TX 功率、HCI_EXT_SetTxPowerDbmCmd (0、1)或 HCI_EXT_SetTxPowerDbmCmd (7、1)
3.开始广播,
我设置7dBm 和0dBm ,但发现功率监控和 RSSI 没有明显的区别。
此外、我在 syscfg 中分别设置-4dBm 和7dBm 的编译时间、并使用电源监视器和手机来读取 RSSI。 仍然没有明显的区别。

下面是我的芯片版本。

你有什么建议吗?
谢谢。