This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:在 smart RF studio v8.1中选择的器件可以检测到 cc2340r5、但进入无线电控制面板后、目标会显示"none available "。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1277244/cc2340r5-the-device-selection-in-smart-rf-studio-v8-1-can-detect-cc2340r5-but-enter-the-radio-control-panel-the-target-shows-none-available

器件型号:CC2340R5

您好!

在哪里可以找到适用于 CC2340R5 PG1.0 (修订版 A)的 Smart RF Studio 8 V0.x?

谢谢

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我将以私人聊天的方式向您发送消息。

    此致、
    瑞安