This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652PSIP:是否有可能将 Zigbee 的 Tx 功率增加到+20dBm?

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652PSIP, CC2652P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1277107/lp-cc2652psip-any-possible-to-increase-tx-power-to-20-dbm-for-zigbee

器件型号:LP-CC2652PSIP
主题中讨论的其他器件:CC2652PSIPCC2652PSysConfig

您好!

在 SPEC 和 syscfg 中、我知道我们可以将 Tx 功率从+10dBm 更改为 Zigbee。

Q1:是否可以将 CC2652PSIP 更改为+20dBm?

对于 CC2652P IC、不能通过1米 PHY BLE 将 Tx 功率更改为+20dBm。

问题2:我是否知道如何更改它? 或者它是否因某种原因而存在限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aichi:

    问题1: 答案类似于该 相关的 E2E 主题。  区别在于 CC2652PSIP 在 Smart RF Studio 中没有20dBm 设置、因此您需要从另一个器件复制 PA 表设置或生成自己的设置。

    问题2. 同样、这会在 另一个 E2E 主题中得到解答

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    感谢您的完整回答。

    但我想在示例代码中使用20dBm、而不是 Smart RF Studio。

    基本上、我只需要按照您的建议操作并更改 SysConfig、以便能够选择20dBm、SDK/SIP 模块将支持为 CCS 项目启用20dBm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的请求是明确的、请注意、  提到的每个 E2E 线程都使用 Smart RF Studio 中的 PA 表代码来修改 CCS 项目。  最终、您需要禁用  SysConfig 生成的 ti_nRADIO_CONFIG.c/h、并使用定制设计的文件。

    此致、
    瑞安