This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674R10:已定义多个器件系列! 当将 CC1354切换到 cc2674R10时

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, SYSCONFIG, CC2674R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1276438/cc2674r10-more-then-one-devicefamily-has-been-defined-when-switch-cc1354-to-cc2674r10

器件型号:CC2674R10
主题中讨论的其他器件:CC1354P10SysConfig

大家好、

我使用 CC2674构建电路板、并希望从 SDK simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK_7_10_00_98\examples\rtos\LP_EM_CC1354P10_1_tirtos7_ticlang 修改 project_zero 。  

我切换到 CC2674R10并在 SysConfig 中更改 PinMux 时。 该错误显示 已定义多个 DeviceFamily!

您可以在这里提供一些建议吗?

我是否可以使用 LP_EM_CC1354P10_1 ROTS 示例对 CC2674进行编程? 有任何关于  在 syscfg 中将 CC1354P10切换到 CC2674R10的提示?

非常感谢  

马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    出现该问题的原因可能是工程属性将符号"DeviceFamily_CC13X4"定义为预定义的符号。

    要修复此问题、请右键点击工程>工程属性>构建> Arm 编译器>预处理符号、然后删除导致误差的符号。

    如果需要、请告知我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    感谢您的回复。

    请参阅以下 pic 以了解  预除法符号

    如果我将所有这些 CC13XX 符号移至这里并添加一个 DeviceFamily_CC26X4,如下所示

    生成时、 出现更多错误

    您能提供更多建议吗?

    马修

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好

    您只能将符号"DeviceFamily_CC13X4"替换为"DeviceFamily_CC26X4"。 请恢复符号"CC13XX"和"CC13X4"。

    注意:您可以将符号"CC13XX"替换为"CC26XX"、将"CC13X4"替换为"CC26X4"、但不应完全删除这些符号。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    非常感谢、它能够正常工作。

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 感谢您的确认!

    祝您在其他项目中一切顺利!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    这2个 pic 都是 CC2674的 syscfg。 与第二个相比、第一个中缺少 BLE 功能。 如何在此处添加 BLE?

    非常感谢  

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    如果您的项目需要低功耗蓝牙、请确保从 BLE 示例开始。 向非 BLE 项目添加 BLE 支持实际上非常耗时。

    如果还有与初始主题不相关的其他问题、请确保打开新主题。 欣赏您的理解。

    此致、