This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:较早的1.3.x BLE 堆栈版本?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1275935/cc2540-older-1-3-x-ble-stack-versions

器件型号:CC2540
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

团队、  

我的客户在哪里可以找到 CC2540的较早的1.3.x BLE 堆栈版本?  

谢谢

维克托里哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktorija:

    感谢您与我们联系。

    请说明提出这一请求的原因吗?

    您请求的软件已有10余年历史、并已更新。 最重要的是、1.1.1.1之前的 BLE 堆栈版本无法用于认证新产品。 https://www.ti.com/tool/download/BLE-STACK-1-X

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、  

    来自客户:

    我正在将我们的旧实现更新到1.5.2、但这样做有助于确定我们的工程师对原始堆栈文件所做的更改。   我没有原始的堆栈代码、所以无法进行比较。

    如果没有它、我就会面临错过重要变化的风险。

     是否有适用于 CC2540的1.3.x BLE 堆栈版本?

    谢谢

    V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试访问 https://github.com/zekezang/BLE-CC254x-1.3.2github.com/.../BLE-1.3.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktorija:

    请向客户指出 (非常感谢 !!)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢两位。 客户无法找到与其旧代码匹配的内容 。

    版本1.3.2包含 ll.h 版本34287,而我们使用的代码版本为28266!

    您能帮助他找到正确的堆栈版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查阅 BLE-CC254x-1.3、发现 ll.h 的修订版是32139、而不是28266。 对于版本28266、我认为它是更旧的 BLE-Stack 1.2.1、但我找不到任何可以公开下载的地方。 能够在 TI 内部为您提供链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktorija:

    您认为开发人员指南(https://www.ti.com/lit/swru271 -§9)中包含的移植指南在这里就足够了吗?

    一般来说、我不太支持在外部共享过时的软件。  

    此致、