This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:BLE 器件监控器:BLE 主机器件无响应(HCI 链路错误)

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, LP-EM-CC2340R5, SIMPLELINK-CONNECT-SW-MOBILE-APP, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1275442/cc2650-ble-device-monitor-no-response-from-ble-host-device-hci-link-error

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC2340R5

尊敬的支持部门:

我在 启动 BLE 器件监控器时发现问题。

我分别给它们提供了2个 CC2650 LaunchPad 和闪存项目0以及主机测试。 在 simplelink Academy 中 BLE 基础知识的指导下、我成功完成了任务1、但受困于任务2 -连接和导航、因为 BLE 器件监控器无法扫描和识别我的器件。 当我运行其他项目时、端口运行良好。 我不知道如何处理这个问题。 部分屏幕截图如下所示。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaw:

    我可以请您向您推荐您正在关注的 SimpleLink Academy 吗? 您还能告诉我您下载 BLE 器件监控器的位置吗?

    最后、您能否向我提供您在这两个器件上使用的软件映像(.hex 或.out 文件)?

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Clement:

    再次感谢您问我的问题:D

    我当前使用的是 simplelink 学院1.11。 对于 BLE 器件监控器、我只知道它的版本是2.9.0、也许您可以向我显示一个可靠的链接来下载它。 此外、我想知道如何在 launchpad 上直接刷写.hex 或.out。

    对于软件映像、由于某些原因、我无法通过拖动或在工具栏上的"插入"上传:(

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您指的是以下工具: https://www.ti.com/tool/download/SWRC258

    但是、它看起来相当旧、并且我们有更新的器件和配套资料。

    您想介绍您的用例、以便我们一起看看是否存在其他选项吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是我的愿景。 我还不熟悉 BLE、希望对更换 BLE 堆栈中的某些器件进行一些科学研究。 我几天前就学习了 BLE 基础知识、然后陷入困境。 我很高兴看到是否有其他可选方法来了解 BLE。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我建议利用新发布的 CC2340R5 及其评估模块 LP-EM-CC2340R5 我们提供了一个移动应用程序 SIMPLELINK-CONNECT-SW-MOBILE-APP、以便您开始使用 DATA_STREAM 示例进行实验( SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK 中提供)。

    另请务必访问 TI 开发人员专区 dev.ti.com

    我现在将关闭该主题。 如果您需要 CC2340R5支持、请打开一个单独的主题。

    此致、