This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:请告诉我有关 BLE 通信的信息

Guru**** 2771105 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1262321/cc2652r7-please-tell-me-about-ble-communication

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我有一些关于 BLE 通信的问题、这些问题与连接间隔和 PDU 最大数量有关。

我在 BLE Central 的 SysConfig 文件中将 PDU 的最大数量设置为10 (外设 SysConfig 文件设置为16)。

但中央设备  在连接间隔内捕获的数据包数超过10个。

我当时发送了 tha 数据包文件。

e2e.ti.com/.../ble_5F00_packet.csv

数据包编号6285~6324, 中央 向 外围设备发送的空 PDU 的编号为20。

在连接间隔中、数据包为20。

请告诉我为什么中央设备捕获的实际 PDU 数量 与 SysConfig 不匹配。

数据包编号6284和编号6671,中央发送空 PDU 但外设没有响应。


请告诉我为什么没有回答。

而且,我觉得在这种情况下有很多 PDU。

PDU 的数量和"无退回"是否相关?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我们将查看您提供的查询、并尽快与您联系。 与此同时、您能否提供您正在使用的 SDK 版本?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan-San

    我使用 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_01_01

    同样、连接间隔为30ms。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    您是否可以使用最新的 SDK 7.10.01.24重现此问题 ?

    并解释您对器件所做的更改、上述更改除外。

    连接间隔定义了器件相互发送和接收数据的频率。

    max_num_pdu 指示堆栈可排队的消息数量。

    空 PDU 是由于没有要发送的内容而导致的。

    我想请您提供有关您提供的.csv 文件的更多信息。

    这些数据是否是通过数据包监听器通过无线方式捕获的?  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Alex San
    感谢您的答复。

    我仅使用了  simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_01_01、因此我不知道最新版本中是否会出现此问题。
    这些数据由数据包收集器进行采集。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    是否执行了除更改时间间隔和 max_num_pdu 之外的操作?  

    尊重,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉回复费率。

    我发送 Peripheral 和 Central 的系统配置文件。
    请检查百分表预期连接间隔60和最大 num PDU。

    此外、 在应用中、连接间隔被重置为30ms。

    e2e.ti.com/.../central_5F00_sysconfig.txte2e.ti.com/.../peripheral_5F00_sysconfig.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi San、

    我浏览论坛时注意到您的帖子还有其他原因。 由于最初处理您的请求的工程师受到了其他团队的影响、因此对于未能回答表示歉意。

    如果我们仍然需要支持、我可以请您打开一个新的主题吗?

    感谢您的理解、

    此致、