This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何知道 CC2340R5是否支持2Mbps 的 TX 配置?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1275105/cc2340r5-how-to-know-if-cc2340r5-support-tx-configuration-to-2mbps

器件型号:CC2340R5

您好、TI 成员!

我们正努力提供用于验证的文档、我们想知道 CC2340在 TX 配置中是否可以支持2Mbps 的速率。

如何在我们的 syscfg 中进行确认。

谢谢。

Br、

宇文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yudwen:

    感谢您与我们联系。 CC2340R5同时支持1M 和2M PHY (如果您想知道、它还支持编码 S2和 S8 PHY)。

    默认情况下、CC2340R5配置为同时使用1M 和2M PHY。

    可以按照 这里这里描述的方式禁用您想要的2M PHY 的使用 (也适用于 CC2340R5)。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    感谢您提供的信息。

    为了确认,在我们的 data_stream 项目的 app_central.c 中,我看到这部分放在#if defined( host_config )&&( host_config &( central_CFG ))中,

    我们已经启用了2M PHY、对吧?

    谢谢。

    Br、

    宇文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yudwen:

    您参考的这段代码表明、用于扫描的主 PHY 是1M PHY (实际上不能将该值设置为2M PHY)。

    同样、根据您的描述(即、根据我的理解、您没有故意禁用2M PHY)、我很确定您同时使用1M 和2M PHY。 让我知道,如果你认为这是一个问题:)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Clement:

    感谢您的讲解。

    我们认为我们目前的配置相当公平。

    谢谢。

    Br、

    宇文