Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F
团队好,
当我们使用 CC2652RB 进行开发时、我们需要执行50us 的精确计时并在调度中断中执行简单的处理、例如反转 IO 端口的输出电平。
过去、当使用 CC2640R2F 进行开发时、可以完美地实现该功能。
但现在将所有程序移植到 CC2652RB 后、我发现时间周期非常不稳定、在10us ~ 120us 之间波动。
如果您将其更改为100us 计时、基本上就没有问题。
1.是 CC2652RB 的内置时钟造成的吗?
2.或者是否有可行的解决方案?
3、关于 Launchpad CC2652RB 的开发板设计、我们的板已安装了32.768K 外部晶体振荡器。 根据目前的情况,有什么建议吗?
SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98
硬件:CC2652RB1F、外部32.768kHz 晶体振荡器、主板已生产、没有48M 晶体振荡器外部晶体振荡器接口(参考设计上的相应引脚为 x)
软件:基于\ti.com/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98\examples\rtos\LP_CC2652rb\ble5stack\simple_peripheral_oad_onchip
此致,
银河