This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:在 RTLS 响应器中启用打印日志时出现问题

Guru**** 2648475 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, SYSCONFIG, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1272114/cc2642r-issue-in-enabling-print-logs-in-rtls-responder

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件: SysConfigCC2650

您好!

  • IAM 面对 RTLS_RESPONSE 代码中提到的问题。 IAM 所使用的 SDK 为 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_3_40_00_02。 CC2642R 用作标签、它不是连续广播 CTE 数据包、而是经常与广播断开连接。 它停止广播特定的秒、但 不在固定间隔内。 此问题的原因可能是什么?
  • 为了调试问题、我尝试在代码中放入一些打印日志。 我已 在 SysConfig 中启用 uart2、如下图 IMAGE_1和 IMAGE_2、并在 IMAGE_3等函数中编写了打印日志。 但 IAM 未在控制台中获得任何 UART 日志。 如何解决此问题?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎同时使用了显示屏和 UART2驱动程序。 我强烈建议禁用显示驱动程序、以确保这些驱动程序之间不会发生冲突。 我看到您使用的是几年前发布的 SDK。 我强烈建议 在本答复时更新到最新的 SDK (7.10.01.24) 、因为它包含许多新的改进、错误修复、功能和示例。 它还包括一个新的记录功能、此功能允许您通过 JTAG 生成日志、并且不必使用 UART、这对于您的调试用途可能非常有用。 有关此驱动程序的部分信息如下所示: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1239043/faq-cc2340r5-enabling-debug-logging-on-the-cc23xx-device-family

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我已完成所有配置以启用 RTLS 代码中的日志驱动程序模块、使用您在上面提供的参考链接、我附上了图像供您参考。 但在  Tools -> Runtime Object View -> LogSinkBuf IAM 中无法查看我添加的任何打印日志。 您能否检查 IAM 是否遗漏了一些东西。

              

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下您正在使用哪个 CCS 版本吗? 后退一步,让我们确保日志驱动程序在 IDE 中正常工作。 请导入日志示例(位于{SDK_INSTALL_DIR}\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\drivers\log 中)、并验证您是否可以在 ROV 中看到该示例工程的输出。 如果可以的话、我们就知道问题出在项目设置中的某个地方、如果不可以、那么我们就知道问题出在 IDE。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    使用的是 CCS 版本:12.4.0.00007。 IAM 使用定制板(CC2642R)芯片组、以便将定制板的 TMS、TCK 和 RESET 引脚从外部连接到 Launchpad 的 JTAG。 我已将日志驱动程序工程导入其中并刷写了相同的内容、即使在 IAM 无法看到任何调试日志之后也是如此。 您可以确定是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priya:

    为了确认、在使用未修改的日志项目时、在定制电路板上、当器件以调试模式运行时、在 ROV 窗口中根本看不到任何输出? 您是否有 LaunchPad 的访问权限? 如果是、您能否测试一下在 LP 上运行项目时是否确实看到了输出?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我目前已经准备好 CC2650 rev 1.1 Launchpad。 我已经从给定的链接下载了它的 SDK : https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC2650。 但我在此 SDK 中找不到任何驱动程序文件夹、并且不能将 log_driver 项目归档。 您是否有它的参考链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priya:

    我对您提到 CC2650有点困惑。 在本主题前面、我们讨论了 CC2642R 及其 AOA 功能/记录功能。 为清楚起见、CC2650使用与 CC264R2不同的 SDK。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、  

    我有一个 CC2642R 芯片组定制电路板、并使用 CC2650 Launchpad 刷写了该定制电路板。 我已在该定制板(cc2642r)中启用了 log_driver 并进行了检查、但它无法正常工作。 为了检查 log_driver 的工作情况、我旁边只有 CC2650 Launchpad、现在我没有 CC2642R LP 可用。 您是否具有 CC2650 SDK 的任何包含 log_driver 的参考链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2650 SDK 不支持日志驱动程序。 您是否能够获取 CC2642R LP? 提供一个索引将在调试问题方面非常有用、并使我们能够将问题与硬件或软件原因隔离开来。

    此致、

    1月