主题中讨论的其他器件:CC2652RB、 UNIFLASH
您好!
我已经完成了电路板的设计、我要问的问题是如何设置电路以便在制造后对其进行编程。
因此、我现在正在测试外部 XDS110调试探针、以通过 UART 接口刷写 MCU。
我的测试设置为:
- 移除所有8个跳线、将 CC2652RB 和板载 XDS110与 LaunchPad 分开
- 将电源跳线向左移至"外部电源"
- 仅在 XDS110上使用辅助分线板
- 连接以下各项:
- UARTRX -> RXD
- UARTTX -> TXD
- TGTSUPPLYOUT -> 3V3
- TGTVDD (感测)-> 3V3
- GND -> GND
问题:
- 如果我没有将 TGTVDD (SENSE)连接到3V3;收到以下错误
值为'-267'(0xffffff5)。
标题为"SC_ERR_XDS110_TARGET_SUPPLY"。解释如下:
TGTVDD (sense)的用途是什么、我需要在哪里将其连接到定制电路板上?
控制器无法检测到有效的目标电源。 检查目标
JTAG 连接和/或连接设置指定电压电平。 - 将 TGTVDD (sense)连接到3V3后、当我尝试刷写程序时、出现以下错误:
值为'-611'(0xFFFFFFFd9d)。
标题为"SC_ERR_SWD_JTAG_support"。解释如下:
收到了控制 JTAG 状态或执行
调试探针处于 SWD 模式时执行 JTAG 扫描。 JTAG 操作
SWD 上的信号。
我的目标配置设置如下:

我的电路板的连接如下所示:

请提供一些建议、
谢谢。