This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640白名单

Guru**** 2928600 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1272181/cc2640-cc2640-white-list

器件型号:CC2640

您好  

在"simple_peripheral_oad_onchip"项目的帮助下、我们可靠地接受了
广告套餐。 同时、在 BUILD_CONFIG.OPT 中、它被设置为:
-DHOST_CONFIG=PERIPHERAL_CFG+Observer_CFG
-drf_singlemode

现在我们想使用白名单。 为此、我们向项目中添加了:
#define DEFAULT_DISCOVERY_WHITY_LIST GAP_DISC_FILTER_POLICY_WHITE
UINT8 WhiteListDevAddr[6];
WhiteListDevAddr[0]=0xac;WhiteListDevAddr[1]=0xac;
WhiteListDevAddr[2]=0xac;
WhiteListDevAddr[3]=0xac;WhiteListDevAddr[4]=0xac;
WhiteListDevAddr[5]= 0xac;
LL_AddWhiteListDevice (WhiteListDevAddr、LL_DEV_ADDR_TYPE_PUBLIC);

"cc2640_ctrll_pxxo.a"库已通过
"cc2640_ctrll_pxxo.opt"中的设置
-DHOST_CONFIG=PERIPHERAL_CFG+Observer_CFG
-dble_V41_features=V41_CTRL_CFG
-dble_V42_features=EXT_DATA_LEN_CFG+privacy_1_2_CFG+secure_conns_CFG
-drf_singlemode
-DBUILD_REVISION=0x31375ba9d3

此后、广告包装不再被接受。 需要修复哪些问题?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试 改用 HCI_LE_AddWhiteListCmd ()代替使用 LL_AddWhiteListDevice ()。 我还建议参考 广告任务4–更改 CC2640R2 BLE 扫描和广告 SLA 的滤波器策略、因为其中包含有关如何修改 CC2640R2器件的滤波策略的有用信息。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、它很有效。 但链接无法打开、原因是什么?

    dev.ti.com/.../ble_scan_adv_basic.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我很高兴听到 HCI 命令运行! 您能否澄清一下链接无法打开的含义? 在我这边、上一封邮件中的两个链接都按预期打开。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    403禁止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    你在 VPN 上吗? 如果是、那么您是否可以尝试禁用 VPN 或尝试在您的手机上访问网站? 您是否还可以共享您正在使用的互联网浏览器?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 谢谢您、Jan