This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:可通过 Simplelink 应用程序连接传感器标签

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1272591/lpstk-cc1352r-can-t-connected-the-sensor-tag-with-simplelink-app

器件型号:LPSTK-CC1352R

大家好、

我正在尝试使用  LPSTK-CC1352R 运行多传感器演示、但无法将其与 TI 的 BLE 应用相连。 查看下图、我在 Android 和 IOS 下试用了 simplelink starter 和 Sensor Tag 应用程序、您有什么建议吗?

非常感谢

马修·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    建议先清理智能手机的蓝牙缓存再重试。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maries、您好!

    我以前从未连接过传感器标签、这是我第一次使用 IO 连接 LPSTK-CC1352R、我找不到任何高速缓存、我也恢复到出厂映像、仍然无法进行连接

    马修