This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:低于1GHz 论坛

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC13-90, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1270133/cc2652p-sub-1-ghz-forum

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC13-90CC1310

我正在使用 LAUNCHXL-CC13-90、最近 面临一个需要使用 Smart RF stoDIO 7 2.29.0的 PRBLEM  

我正尝试打开 与 CC13系列相关的设备控制面板,并 出现配置错误"配置参数错误: PA 设置 值不正确,当前文件 passing_LAUNCHXL_CC1310:CC1310_PG21"

都与下面绿色标记中的所有器件相关  

当尝试 离线打开 CC13时也会弹出此问题(未连接启动)

我们 在其他 PC 及其工作上测试 LAUNNCXL-XX13-90 HW  

我们卸载 并存储所有的智能射频、但它没有解决它  

请告诉我、是否还有其他事情要解决   

Yos  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否认为 SmartRF Studio 在另一台具有相同电路板的 PC 上可正常工作?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、硬件在其他 PC 上可以正常工作、但对于我的 PC、RF Studio 不工作  

    此外、无论 硬件如何、我都试图打开 CC13控制面板(离线)、并且同样的错误都会弹出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yossi、您是否可以尝试在默认文件夹中重新安装 SmartRF Studio?

    如果可行、请告诉我。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试过、但没有解决问题 

    Br
    Yos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    这很奇怪。 您是否可以在出现问题的同一台 PC 上使用其他用户帐户进行测试?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在"TI Smart RF Directory"中、我更改了 confige 名称、并通过  

    谢谢  

    Br  

    吉西