This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:BLE5-Stack - FreeRTOS 和 amp 中的静态存储器分配;ICall?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2340R2, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1270026/cc2340r5-ble5-stack---static-memory-allocation-in-freertos-icall

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfigCC2340R2BLE-STACK

您好!

是否 可以结合使用 TI 的 BLE5-STACK 与 FreeRTOS 一起使用但使用 静态内存分配 (而不是动态内存分配)?

对于 ICall 来说、类似的问题是、根据我的理解、它也会使用堆。

谢谢。

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    感谢您与我们联系。

    目前、BLEStack 不能仅使用静态存储器分配。

    此外、我认为修改 ICall 分配内存的方式是不可行的。

    我明白这不是你所期望的答案,我为此感到抱歉。 我想你们可以分享提出这一请求的原因,以便我们能够看看是否可以考虑其他办法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    非常感谢您的答复。

    对于我们的项目、存在安全要求、使用静态存储器分配可能会减轻上述问题。 它还会提供另一个 RTOS 解决方案、例如 SafeRTOS。

    此外、还观察到"based_ble"示例应用程序 已经用尽了可用存储器的一大块。 例如:

    进行首次查看时、剩余的 SRAM 大小看起来并不太糟糕。 遗憾的是、我们的项目计划使用 CC2340R2无线 MCU、该 MCU 只有28KB 的 SRAM、因此很难添加新的 BLE 配置文件/服务和其他应用功能。 据我所知、SRAM 的一大块已分配给 FreeRTOS? 例如(SysConfig 的屏幕截图):

    不确定是否应调整这些数字。

    如果您对 SRAM 提供一些反馈、我将不胜感激。

    谢谢、

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    感谢您的分享!

    关于 SRAM 使用问题、请查看本文档: https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_lowpower_f3_sdk/7.20.00.29/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-common/ram_allocation-cc23xx.html#ram-usage

    需要说明的是、如果您想使用不同的内存分配策略、或者如果您想更改使用的 RTOS、恐怕您必须自己重写蓝牙堆栈。 老实说、我不认为应该考虑这样的做法。

    请告诉我您的想法!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    感谢链接。 这是有用的阅读。

    您提到过重写 BLE 堆栈、您是想从头开始创建我们自己的堆栈吗?  我的理解是、TI 的 BLE-Stack 实现以一组预构建的库的形式提供(例如、 OneLib.a 和 StackWrapper.a、作为 F3 SDK 的一部分提供)?

    谢谢、

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    没错、TI 的 BLE-Stack 实现在 F3 SDK 中以一组预构建库的形式提供。

    我的观点是、如果您想要不同的实施方案、那么您必须从头开始自行开发一切。 我们的一些用户会这样做、但这当然需要大量工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    感谢您的澄清。 现在、我可以清楚地了解 TI 的 BLE5-Stack 和 FreeRTOS 的需求。

    我有一个无关的问题。 您是否能够解释实体与任务之间在 ICall 框架方面的区别?

    谢谢、

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    您能解释实体和任务之间相对于 ICall 框架的区别吗?

    这里我不介绍所有细节。 但是、在堆栈的深处、"实体"和"任务"是不同的概念。 在应用级别、一个实体=一个任务-

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 克莱门特、

    我已经将您的原始响应标记为分辨率、以关闭该主题。

    谢谢、

    CHI