This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674R10:传感器控制器功能

Guru**** 2523250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1271269/cc2674r10-sensor-controller-capability

器件型号:CC2674R10

寻求有关客户传感器控制器功能的指导。  

他们想知道是否可以定期配置该功能(例如2Hz)。  通用序列如下所示:

1.设置/清除2个 GPIO 管脚

2.通过 SPI 向外部设备写入几个字节的已知/静态数据集

3.通过 SPI 将一些数据收集到存储器中以便主 CPU 工作。

4.清除/设置2个 GPIO 引脚

5.等待并重复上述步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    这听起来绝对可能:

    -传感器控制器可以处理 GPIO

    -传感器控制器可以处理 SPI 操作(Tx 和 Rx )

    假设要收集的数据(第3点)仍然相当有限、传感器控制器提供的存储器应该足够了。

    同样、除非 SPI 传输花费超过500ms、否则我相信您可以获得所需的定期执行。

    此致、