This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:BLE 地址

Guru**** 2747675 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1270762/lp-cc2652r7-ble-address

器件型号:LP-CC2652R7
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

是否可以通过 Uniflash 和 CLI 读取主 BLE 地址?

此致
塞巴斯

蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    要读取主 BLE 地址、请执行以下操作:

    1. 打开 Uniflash
    2. 插入设备
    3. 转至"Settings and Utilities"。
    4. 向下滚动、直到找到"Primary BLE address"、然后单击"Read"。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    如果您还需要 CLI 中的主要 BLE 地址:

    打开 Uniflash 并插入设备。

    2.下载目标设备的.ccxml 文件。  

    3.打开 cmd 终端并将 CD 安装到 Uniflash 所在的位置。

    4.运行以下命令、修改.ccxml 文件的路径。

    dslite -c %PATH_TO_CCXML% -b ReadPriBle

    希望它有所帮助。

    此致、

    大卫。