This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:电源设置

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1269871/lp-cc2652r7-power-settings

器件型号:LP-CC2652R7
主题中讨论的其他器件: CC2652R7

您好!

我有一个 LP-CC2652R7、发现有两种不同的电源选项:

1.目标供电电源

2.探头供电电源

确切的区别是什么? 我应该使用哪一个?

S·布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    以下是 CC2652R7 LaunchPad 用户指南的链接。  您可能会参阅 XDS110 Debug Probe 说明。  探头供电的电源表示 XDS110调试器向器件供电(默认)、而目标供电的电源表示外部电源正在向 LP-CC2652R7板载硬件(在本例中、 应断开3V3接头、并将"XDS110 Power"跳线移至"Extern Power"位置)。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 但是、如果我选择目标供电功率、就无法测量正确的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    借助提供的探针、您可以使用 EnergyTrace 测量功耗。  提供的目标电源适合使用万用表或功率分析仪执行此类测量。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 那么我必须使用探头供电。