This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:吞吐量测试

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1270058/cc2650-throughput-test

器件型号:CC2650

您好、专家:

我将使用 CC2650来进行吞吐量测试、我的设置的详细信息如下:

硬件:LAUNCHXL-CC2650

SW: https://github.com/TexasInstruments/ble_examples/tree/ble_examples-2.2 、带有 ti_simplelink\ble_sdk_2_02_07_06  

  • 吞吐量_示例_外设
  • 吞吐量示例中心

我只是使用示例代码、没有更改任何内容、吞吐量大约为 36.6kB/s。

当我在 ble_user_config.h 中将 MAX_PDU_SIZE 从27更改为255时、但结果是相同的(36.6kb/s)。  

如果我希望 将吞吐量增加到100kB/s、该怎么办?

此致、

Seamus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seamus:

    蓝牙连接提供的吞吐量取决于许多元素、如连接间隔、每个连接间隔交换的数据包数量、每个数据包中的字节数、数据包重新传输的次数等。

    我可否请您提供一个蓝牙监听器日志、其中显示了这些元素?

    感谢您的理解、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    抱歉、我没有 BT 监听器日志、是否有其他方法可以检查这些参数?

    所有这些参数都在 ble_user_config.h 文件中吗?

    此致、

    Seamus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seamus:

    恐怕无法静态设置所请求的元素-它们实际上是由参与连接的设备协商或取决于环境。  

    您可以考虑启用射频调试信号来尝试测量连接间隔和每次连接的数据包数量(请参阅此处)。 通过这种方式、使用逻辑分析仪、您可以查看无线电活动、并猜测连接事件何时开始以及交换的数据包数量。

    可以使用类似的方法来评估数据包的长度。 针对几种不同的配置(例如27字节、69字节、100字节、150字节、200字节和255字节)测量 Tx 操作期间的持续时间。 在传输更多字节时、您应该预计 Tx 持续时间会更长。  

    为了尽量减少重新传输次数、请确保在周围环境中使用少量蓝牙和 Wi-Fi 设备的安静环境中运行测试。

    我希望这将有所帮助、

    此致、