Other Parts Discussed in Thread: CC2650, UNIFLASH, SYSBIOS
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、 SYSBIOS
你(们)好!
我当时正在进行 BLE 的 Zero 项目、现在遇到了一些问题。 我已经在我的两个 cc2650 Launchpad 上进行了调试并启动了项目零和主机测试、但未能 通过串行端口连接到它们。 我尝试了 btool 和设备监视器、但仍然无法实现。 日志如下所示。
对于器件监控器:
23:59:57.989 >*** APPLICATICON RESET
23:59:58.016 >主机:COM12 115200波特无流量。
23:59:58.019 >禁用 HCI 日志
00:00:00.209 > HCI 链路错误
00:00:03.023 > BLE 主机器件在 COM12时无响应
00:00:08.158 >*** APPLICATIION 重置***
00:00:08.187 >主机:COM11 115200波特、无流量
00:00:08.188 >禁用 HCI 日志
00:00:10.412 > HCI 链路错误
00:00:13.175 > BLE 主机器件在 COM11时无响应
对于 btool、无法连接 到 COM11、此时 launchpad 运行项目0、而对于 COM12、日志如下
[1]: - 12:03:29.067
端口于2023/9/2 0:03:29打开
-------------------------------------------------------
[2]: - 12:03:29.866
-类型: 0x01 (命令)
-操作码: 0x0C03 (HCI_Reset)
-数据长度: 0x00 (0)字节
转储(Tx):
0000:01 03 0C 00……
-------------------------------------------------------
[3 ]: - 12:03:31.887
消息响应超时
名称= HCI_Reset
操作码= 0x0C03
TX 时间= 12:03:29.866
-------------------------------------------------------
[4]: - 12:03:31.916
器件复位超时
设备可能无法正常运行
-------------------------------------------------------
这是我的配置
CCS 7.40
BLE_SDK_2_02_01_18
编译器5.2.9
RTOS 2_20_01_8
Simplelink Academy v1.11
此致、
肖