This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540EMK-USB

Guru**** 2507035 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1263742/cc2540-cc2540emk-usb

器件型号:CC2540

您好!
我需要此软件狗的 PCB 设计文件。
有人能帮我解决它吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    有任何更新吗?
    S·S·J @

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    https://www.ti.com/tool/TIDC-CC2540-BLE-USB

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、
    感谢您的答复。 由于所有文件都是 pdf 文件、是否有 Altium 设计文件?
    第二件事、我对一个使用 CC2540的电路有一些问题。 我附上了相应的原理图。
    我需要知道以下内容

    1. 是应该直接还是通过铁氧体磁珠将屏蔽引脚连接到 GND?
    2. 考虑到数据线路会直接与 CC2540引脚连接、我应该使用什么 ESD 保护元件?

    e2e.ti.com/.../DFR0351sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    很遗憾、没有 Altium 文件。

    1.屏蔽引脚应接地。

    2. TPD6E004RSE 是我们在参考设计和推荐的器件中使用的 ESD 保护二极管。 使用此器件时、请按照以下布局指南应用手册操作: https://www.ti.com/lit/an/slva680a/slva680a

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您的答复。
    我对 ESD 二极管感到有点困惑。
    USB 电源为5V、CC2540与3.3V 兼容。

    ESD 二极管的钳位电压应该是多少。
    我只需要对数据线和电力线提供 ESD 保护。
    此外、屏蔽引脚应直接通过 GND 或通过一些元件、如原理图中所示的铁氧体磁珠连接。
    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    下面的显示了基于数据表的钳位波形、但5V 和3.3V 电压将适合该 ESD 二极管。

    2.让我和我的团队验证一下。

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    再次感谢。
    我忘了再提一件事。
    原理图中使用了此元件。


    它是否替代数据表应用电路中使用的 LC 滤清电路?

    另外、如果大家检查一下原理图、我在前面发了大家。 它们还使用 LC 电路。
    如果它是所有这些组件的替代产品、那么我一定会随附它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    关于屏蔽引脚、请将电感器连接到接地端、以防止将任何不必要的噪声扼流掉。 此外、您指的部件是用于将器件的输出阻抗转换为50欧姆的平衡-非平衡变压器。

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此网络的用途相同、但具有分立式元件、可降低成本。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    改正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、
    您是否可以向我推荐 TVS 二极管器件型号 PLZ?
    最好是使用单通道进行布线。 我必须将 USB 数据线与 CC2540连接。
    也适用于 USB 端口的 VCC 线。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    这是我们在射频线路和所有参考设计上使用的 ESD 二极管、但也可以 在任何线路上使用。

    TPD1E0B04DPY: https://www.ti.com/product/TPD1E0B04

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我要对一个微型 USB 差分对布线、但无论处于哪个位置、我都设置 CC2540和 USB。 它的布线始终相互交叉。
    你能帮我解决它 PLZ 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 UCB 的反向版本解决该问题。
    我需要 PCB 设计审查。
    您能告诉我、如何才能将其以私密方式提交以供设计审阅吗?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    请使用以下链接:

    https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS

    我们很乐意指出任何优化(如果有)。

    此致、

    Bun